This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:模式更改

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240431/tlin1028-q1-mode-change

器件型号:TLIN1028-Q1

大家好、

从标称模式更改为睡眠模式时、何时对 TXD 进行采样?   十分钟结束?  

此外、决定10的因素是什么?

此致、

塔巴塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tabata-San,

    TXD 在十次采样结束时采样、即开始采样 TXD 之前的时间。

    另外、这是一个介于3us 到12us 之间的设计规格。 它被设计成这样,所以没有其他因素将 决定十。  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean - San:

    感谢您的答复。 我了解。

    此致、

    塔巴塔