This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:映射模式咨询

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242243/ds90ub940-q1-mapping-mode-consulting

器件型号:DS90UB940-Q1

您好!

  DS90UB940是否仅支持 RNI1单端口接收数据和 DSI 端口0输出数据?

  没有此配置的信息? 如果是,如何配置940?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuang:

    您的输入是否需要在 RIN1上? 它可以在 RIN0上吗? 通常对于940上的单通道输入、使用 RIN0。

    要配置:

    -输入是基于单通道或双通道输入自动配置的,但您也可以使用寄存器0x34来选择操作模式。

    -使用 MODE_SEL0和 MODE_SEL1配置 CSI 输出。 我在数据表中添加了表7和表8的屏幕截图、其中包含了有用信息。 MODE_SEL0控制输出使用的数据通道数和端口数、MODE_SEL1控制您使用的 CSI 端口。

    此致!

    霍利·罗珀