请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB940-Q1 您好!
DS90UB940是否仅支持 RNI1单端口接收数据和 DSI 端口0输出数据?
没有此配置的信息? 如果是,如何配置940?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
DS90UB940是否仅支持 RNI1单端口接收数据和 DSI 端口0输出数据?
没有此配置的信息? 如果是,如何配置940?
尊敬的 Shuang:
您的输入是否需要在 RIN1上? 它可以在 RIN0上吗? 通常对于940上的单通道输入、使用 RIN0。
要配置:
-输入是基于单通道或双通道输入自动配置的,但您也可以使用寄存器0x34来选择操作模式。
-使用 MODE_SEL0和 MODE_SEL1配置 CSI 输出。 我在数据表中添加了表7和表8的屏幕截图、其中包含了有用信息。 MODE_SEL0控制输出使用的数据通道数和端口数、MODE_SEL1控制您使用的 CSI 端口。
此致!
霍利·罗珀