This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93:输入逻辑电平(VIH)

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243124/sn65lvds93-input-logic-level-vih

器件型号:SN65LVDS93

您好!

我是否可以使用具有2.5V 逻辑电平(VOH=Vdd-0.2V)的 FPGA,VDD=2.5V+-5%,用于所有温度范围?

根据数据表, VIH=2V,从 FPGA 来看,我最坏的情况是2.5V*0.95V-0.2V=2.175V(最坏情况通常为2.3V )。

有点在极限上,但它能起作用吗? 或2V VIH 并非适用于所有温度范围?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Assaf:

    只要 VIH 不会低于2V、这个电压应该是可以的。 该限值适用于器件的整个温度范围。

    此致、