This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:激活复位前 Vcc 上电(IC 电源供电)后的 GPIO 状态

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243091/tca9539-q1-gpio-status-after-vcc-is-powered-ic-power-supplied-before-reset-is-actived

器件型号:TCA9539-Q1

您好  

我需要 TI 的专家来确认 TCA9539-Q1的 GPIO (P0-P7、P10-P17)在 Vcc 上电但启用后的状态。

此致、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当器件上电或当/RESET 为低电平时、所有 I/O 均处于高阻抗状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    假定您的外壳 VCC 已通电、/RESET =高电平、p 端口的状态将为高阻抗输入。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,泰勒

    由于我们的设计使用  TCA9539-Q1的 P0-P7和 P10-P17作为直流/直流转换器的使能控制信号、我们担心  当 IC 的 VCC 打开但/RESET=L 时、P0-P7和 P10-P17将处于"未知状态"或"上拉输出"。 我们 是否应该在输出引脚上添加下拉电阻器?

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要 I/O 尚未配置为输出、它们就将处于悬空状态。 因此您肯定需要下拉电阻。