This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:关闭重定时器功能

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410, DS100MB203
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243380/ds250df410-turn-off-retimer-function

器件型号:DS250DF410
主题中讨论的其他器件: DS100MB203

您好专家  

我的客户询问是否可以关闭重定时器功能、继续保留多路复用器功能?

这是一个紧急案例本周您能给我反馈吗?

最佳

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是的、此器件的 MUX 功能通过模拟信号链提供便利而不依赖于 CDR。  请参阅 编程指南中的第7.42节原始模式(CDR 旁路)。  我与您共享了 mysecure 文件夹。  您能否添加一些详细信息、说明为什么客户对禁用重定时器功能感兴趣?  重定时器是否不支持数据速率?

    需要注意的一点是 、该器件具有封装级极性反转。  在直接模式下运行时、这不是问题、因为 RX 和 TX 上会反转、从而产生同相净信号链。  但是、在使用多路复用器时、这会导致信号极性反转。  在重定时器模式下运行时、使用 TX FIR 滤波器可纠正此情况。  但是、在 CDR 旁路情况下、这种极性反转无法在器件级别进行校正。  如果系统接收器能够处理极性反转、这可能不是系统问题。

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,德鲁

    谢谢你的快速回复

    我们的客户问题是、他们无法将电源轨连接到 Intel CPU。

    在其他项目中。 DS100MB (仅提供多路复用器功能) 可以很好地工作、但在这种情况下、CPU 无法读取信号。

    我们的客户希望他们能省去 SFI 功能而不需要 KR。

    下面是代码和 SCH。

    ##Timux 设置(旁路 CDR)

    i2cutil -mw 0x18 0xFC 0x01  #select CH0

    i2cutil -mw 0x18 0xff 0x03   #write 为所有通道、为0xFC 中定义的特定通道读取

    i2cutil -MW 0x18 0x00 0x04 #将所有通道寄存器重置为上电默认值

    i2cutil -mw 0x18 0x31 0x00 #adaptic 模式0:不自适应

    i2cutil -mw 0x18 0x1E 0x09 #将器件置于 RAW 模式。

    i2cutil -MW 0x18 0x2D 0x38 #Enable EQ BOOST 覆盖

    i2cutil -MW 0x18 0x03 0x00 #将 EQ BOOST 值设置为0

    i2cutil -mw 0x18 0x8e 0x01 #VGA_SEL_GAIN=1

    i2cutil -mw 0x18 0x13 0xb0 #将 EQ 增益设置为1

     

    最佳

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们需要下周现场支持。

    您能指导我们如何 将导轨连接到 Intel CPU、并  保存 SFI 功能、而不需要 KR。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian 和 Jimmy、

    DS250DF410在重定时器模式下支持10GbE。  您能否解释一下客户希望禁用重定时器模式的原因?  通常、我希望重定时器模式下的性能比 CDR 旁路模式下的性能更好。  客户是否为10 GbE 配置了设备?

    此外、如果客户能够使用重定时器模式、我建议在多路复用器(即 RX0 --> TX1)中选择"交叉"时实施极性翻转。

    另一个问题:您分享的方框图中通道的插入损耗是多少?  如果您没有测量/仿真数据、则可以估计。

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢您的大力支持。

    1. DS250DF410在重定时器模式下支持10GbE。 请问您为什么要禁用重定时器模式?  通常、我希望重定时器模式下的性能比 CDR 旁路模式下的性能更好。

    ==>在类似的拓扑中,Intel CPU 可以检测 Broadcom MAC,即:

    Broadcom MAC <==>TI DS100MB203 (Mux/Buffer)<==> Intel CPU 可以建立链路(了解其他项目)

    Broadcom MAC <==>TI DS2502DF410 (重定时器)<==> Intel CPU 不能 链路接通

    TI DS100MB203可以、但 TI DS2502DF410不能、这就是我们想要禁用重定时器模式以进行调试的原因

    您是否为10 GbE 配置了器件?

    ==>我们将 DS2502DF410设置为在10.3125G 下工作

     

    1. 另一个问题:您分享的方框图中通道的插入损耗是多少?  如果您没有测量/仿真数据、则可以估计。

    ==>我们初步排除了 SI 问题,因为我们可以看到 Intel CPU RX 端的眼睛张开,如下图所示

            我们认为它应该有利于

     

              提供现场支持的目的是、如果证明 TI DS2502DF410不能用于我们的应用、则需要查找可解决该问题的重定时器设置

    他们希望知道确切的根本原因、并需要 您 为另一种解决方案提供建议。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    如果客户希望绕过 CDR、请参阅编程指南的第7.34、7.35和7.42节。  我已经与您共享了 mysecure 页面。

    需要研究几个调试项目:

    • 确认链路训练已禁用。
    • 如果正在使用自动协商功能、则需要针对不受支持的速率实现 CDR 旁路。
    • 检查重定时器 HEO/VEO。
    • 使用模式校验器/发生器检查 BER。

    谢谢。
    德鲁