This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410pap 到 HDMI 无输出

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243942/tfp410-tfp410pap-to-hdmi-no-output

器件型号:TFP410

 例如、您好、为什么附件行的输出没有图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /PD 是高电平还是低电平?

    您是否也在加电时为 TFP410提供了正确的复位(请见数据表的第7.4.4节)?

    可以测量时钟输出吗? 请注意、您需要提供3.3V 的外部50 Ω 端接电阻才能测量时钟。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    1. PD 为高电平

    2. TFP410_DKEN;TFP410_MSEN;TFP410_TFADJ 10K 欧姆、3V3

    3. ISEL/R\E\E\E\T\为低电平我有制造商 CTL 为高电平至低电平、但没有单个输出

    4.您能给我 参考设计下载链接吗?检查我的 原理图 TKS !!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有 TFP410参考原理图、但是通过查看原理图、

    1. 正常运行时、PD#为高电平
    2. ISEL/RESET#为低电平、因此禁用 I2C。
    3. 检查 BSEL/SCL 是否为高电平以指示24位单边沿模式
    4. 检查 DSEL/SDA 的状态、并与数据表中的表1进行比较、如下所示

    在使用示波器测量时、您看到了输出时钟吗? 请确保输出端接50 Ω 端接至3.3V。

    谢谢

    大卫