This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:PCA9306TDCURQ1的最高结温额定值

Guru**** 1815690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1244098/pca9306-q1-maximum-junction-temperature-rating-for-pca9306tdcurq1

器件型号:PCA9306-Q1

 PCA9306TDCURQ1的器件数据表未定义最高结温。  此器件的额定结温是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它没有指定、因为在正常操作期间您将无法到达它。

    毕竟是150°C;请参阅 [FAQ]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    Kiran,

    感谢您将此推荐给 E2E 并感谢您的持续耐心。 由于美国国庆节、我们的几位专家出来了、但在2023年07月05日 CST 上的业务结束后会及时与您联系。

    此致、

    埃里克·哈克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    泰勒