This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:RJ45以太网连接器的布线在 EVM 和数据表之间翻转

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1246038/dp83869hm-routing-for-rj45-ethernet-connector-is-flipped-between-evm-and-datasheet

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

大家好、  

您能就下面的客户问题提供建议吗? 数据表设计和 EVM 设计似乎有所不同、RJ45连接器的正确布线是什么:

在审查 DP83869HM 器件的光纤开发(从100Base-TX 到 FX 的介质转换器)的电路设计时、我注意到评估板的数据表中存在另一个差异。

由于我们只需要100Mbps、因此我按照数据表中所述进行了以下接线。 TD_P_A、TD_M_A 通过磁性元件 TD_P_B 和 TD_M_P 连接到 PIN3、6至 RJ45、2。 因为仅使用100Mbps TD_P_C 和 TD_M_C

D 信号不接线。

但在评估板的原理图和布局中、TD_A_P 等连接到引脚8和引脚7至 RJ45。 所有信号都是完全反向的、这也使得布线更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 请允许我们  在2个工作日内查看此内容。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、  

    我希望这条消息能让您满意。 有关10.2.1.2.2.1节"磁性器件连接"中所示的接线、请遵循 DP83869数据表中的相关建议。

    谢谢。

    Avtar Dhaliwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ,适用于9.2.1.1节电缆线路驱动器中所示的布线。

    您好、Avtar:  

    此段不存在。  

    您能纠正吗?

    谢谢  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、  

    我已经更正了、抱歉混乱。

    谢谢。
    Avtar Dhaliwal