This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752C:RXRDY 低电平有效传输条件

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1246551/tl16c752c-the-rxrdy-active-low-transmission-condition

器件型号:TL16C752C

您好!

问题1:
RXRDY 低电平有效传输条件是什么?

问题2.
RxA/RXB 接收并保持 UART、且在 A[2:0]、CSA/CSB 和 IOR 指定时、此函数将保持的 UART 相应8位输出到 D[7:0]。 产生电压。 是否需要进行任何设置才能启用上述功能? 此外、如何配置它?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我将在 CST 明天中午之前回到您的身边。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tyler:

    我们需要在11日(星期二)结束前得到答案、因此我们正在等待您的回答。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    Unknown 说:
    q1.
    RXRDY 低电平有效传输条件是什么?

    /RXRDY (A 或 B)是输出标志、当达到触发电平或发生超时中断时、该标志会变为低电平当 RX FIFO 为空或 RX FIFO 中存在由 LSR 中的第7位标记的错误时、该标志会变为高电平。  

    在不同的 DMA 模式下操作时、RXRDY 功能略有不同。 DMA 模式0、或 DMA 模式1。  

    DMA 模式0 = FIFO 禁用、FCR[0]= 0、DMA 发生在单字符传输中。

    DMA 模式1 =启用 FIFO、多字符(或块) DMA 传输、有助于延长处理器运行时间。

    此信息可在数据表的28/29页中找到。  

    Unknown 说:
    Q2.
    RxA/RXB 接收并保持 UART、且在 A[2:0]、CSA/CSB 和 IOR 指定时、此函数将保持的 UART 相应8位输出到 D[7:0]。 产生电压。 是否需要进行任何设置才能启用上述功能? 另外,我应该如何配置它?

    我认为、用于从 UART 收发器成功读取数据以及向其中写入数据的一般配置应基于数据表中图1和图2的一般写入和读取时序。  

    图1中的通用写入条件。

    图2针对通用读取条件。

    时序图的差异主要由在写入数据总线时、或者在位 D7-D0上从数据总线读取时使用/IOW 和/IOR 引脚决定。 我建议对 MCU 进行编程、以便根据数据表第11页7.6节的时序要求控制读取和写入操作。  

    此致、

    泰勒