This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:指示来自 CAN 总线的唤醒请求时的 RXD 时序

Guru**** 1693060 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1462-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248516/tcan1462-q1-rxd-timing-when-indicate-wake-up-request-from-can-bus

器件型号:TCAN1462-Q1

大家好、  

TCAN1462-Q1可通过 RXD 引脚指示来自 CAN 总线的远程唤醒请求。  

收到远程唤醒请求后、RXD 将拉至低电平、指示如下所示。 但是、  RXD 保持低电平以指示远程唤醒请求的持续时间是多长? 我在数据表中没有找到此信息。  

谢谢!

温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan:

    感谢您的提问! 只要在 TWK_FILTER 之后总线保持显性状态、RXD 引脚就会保持低电平。 在上图中、该图形试图显示 RXD 在总线返回到隐性状态后再次变为高电平。 如果假设总线保持显性状态、则 RXD 会保持低电平、直到总线返回隐性状态。

    此致!

    丹尼