This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:如果 SN65HVD3082E 可以接受3.3V 电源条件

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1400, SN65HVD3082E, SN65HVD72
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248686/sn65hvd3082e-if-sn65hvd3082e-can-accept-3-3v-supply-power-condition

器件型号:SN65HVD3082E
主题中讨论的其他器件: SN65HVD72、THVD1400

大家好、

我想确认如何告知 SN65HVD3082E 电源电压。 根据 DS、最大电源电压为-0.5~7V;建议工作电源电压为4.5~5.5。 如果客户在3.3V 系统中使用此器件、是否会出现一些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值可保证器件不会损坏。
    建议的运行条件可保证器件正常工作。

    SN65HVD3082E 不支持3.3V 电源。

    使用 THVD1400或 SN65HVD72等3.3V 收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    Clemen 是正确的-这个器件不会被3.3V 电源损坏-但它不会工作。  

    我推荐 THVD1400作为类似的器件、能够在3.3V 下工作。  

    此致!

    帕克·道德森