This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 磁性元件中变压器中心面向 PHY 的抽头

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, TIDA-010046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249068/phy-facing-tap-center-of-the-transformer-in-the-magnetics

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: TIDA-010046DP83825

在我们的 PD PoE 设计中、我们使用 DP83825I 作为 PHY。 经过广泛的测试、我们发现在使变压器面向 PHY 的抽头中心未连接的情况下、链路更加可靠、而 DP83825I 数据表(第93页)建议通过一个0.1uF 和1uF 电容器将其连接到 GND。 在我看来、GND 连接的目的只是为了降低共模噪声、所以我想知道我们是否可以让 TCT 和 RCT 保持悬空、或者是否有任何缺点?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何关于此类型配置的数据。 我们建议将中心抽头连接到 PHY。 如果您选择超出数据表建议的范围、则由您验证器件的性能。

    事实上、DP83825是一个 PD 应用、即 TIDA-010046。  

    此致、

    格罗姆