This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:VDDA2P5/VDD1P1电压异常上升

Guru**** 2445120 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1250113/dp83869hm-abnormal-voltage-rising-of-vdda2p5-vdd1p1

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

尊敬的团队:  

存在与 DP83869HM 相关的异常现象。  

客户原理图中的 VDDA2P5是 VCC2V5、VDD1P1是 VCC1V1  

VDDA2P5 (VCC2V5)和 VDD1P1 (VCC1V1)来自竞争对手 PMIC (LTC3374)。 上电后、VDDA2P5和 VDD1P1电压高达3V (1.1V -> 3V、2.5V -> 3V)。  

如果在客户电路板上拆下 DP83869HM、则 PMIC 的电压输出正常(1.1V 和2.5V)。 这种现象似乎发生在 DP83869HM 中。  

请参考随附的客户示意图、并告诉我您对 导致上述问题的可能原因的看法。  

e2e.ti.com/.../DP83869HM-schematic_5F00_E2E_5F00_230719.pdf

e2e.ti.com/.../DP83869HM-power-schematic_5F00_E2E_5F00_230719.pdf

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种情况发生在多个电路板上还是仅一个电路板上? 如果您对器件进行 ABA 交换、这种行为是否会消失? 请注意、1.1V 引脚上的电压为3V 违反了引脚的绝对最大额定值、可能会损坏 PHY。

    您能否分享一下电源轨的示波器? 我想看看电源轨是否会稳定到其预期电压。

    当该板断电后、您是否可以在2.5V 和1.1V 引脚上进行导通性测试?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome:  

    感谢您的答复。  

    是在多个电路板上发生,还是只在一个电路板上发生这种情况? 如果您对器件进行 ABA 交换、这种行为是否会消失? 请注意、1.1V 引脚上的电压为3V 违反了引脚的绝对最大额定值、可能会损坏 PHY。

    多板、我们进行了 ABA 交换测试、但仍然存在异常现象。  

    您能否分享一下电源轨的示波器? 我想看看电源轨是否会稳定到其预期电压。

    当该板断电后、您是否可以在2.5V 和1.1V 引脚上进行导通性测试?

    [/报价]

    我们将再次检查并告知结果。  

    您是否看过客户原理图? 请告诉我您对客户原理图的看法。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    关于电源相关分析、 在 PHY 端没有什么异常之处。 MDC 不需要 PU 以及客户使用不推荐的变压器时会出现一些问题。 DP83869不可能导致电源发生高达3V 的电压击穿、除非它之前已损坏、或者客户的数据表中有超出范围的情况。  

    客户能否对 PHY 设计进行初步的全面审查、因为他们最熟悉、从而了解是否有其他任何东西可能影响 PHY 外部电源? TI 有一个可 用于实现此目的的快速检查清单。

    此致、

    格罗姆