您好!
我们正在开发采用 DS90UB949A 的产品、该产品应该能够支持高达 210MHz 的像素时钟、但是我们却在努力超越165MHz。
我们拥有948解串器显示器(最大 PCLK 190 MHz)和配套的949A 车载控制单元、该装置能够在 PCLK=178、42 MHz 时提供视频信号。 因此、显示屏能够接收此类信号并且949A 能够生成此类信号、但我们不会使用哪种配置/工作模式。
我们使用分析器捕获了时序、以创建具有匹配参数的 EDID 结构。
我们发现、任何 PCLK 大于~165MHz 的 EDID 结构都不能用于显示、这种行为在我们的定制 PCB 和 EVM 中也是相同的。 如果 PCK 大于165 MHz、949A 不会将自定义 EDID 传播到 GPU 驱动程序(949A 报告 VGA 分辨率、或者根本无法识别、具体取决于 GPU/驱动程序供应商)。 我们制作了55 FPS 的 EDID、可以正常工作。 但是、56FPS 或更高速度的尝试失败了。
EDID:
0x00、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、 0xFF、0xFF、0x00、0x53、0x0E、 0x49、0x09、0x01、0x00、0x00、 0x00、
0x1C、0x21、0x01、0x03、0x80、 0x34、0x20、0x78、0x0A、0xEC、 0x18、0xA3、0x54、0x46、0x98、 0x25、
0x0F、0x48、0x4C、0x00、0x00、 0x00、0x01、0x01、0x01、0x01、 0x01、0x01、0x01、0x01、0x01、 0x01、
0x01、0x01、0x01、0x01、0x01、 0x01、0xE3、0x3F、0xC0、0x60、 0x80、0xEC、0x0D、0x40、0x1C、 0x1C、
0x62、0x00、0x00、0x20、0x21、 0x00、0x00、0x18、0x00、0x00、 0x00、0xFC、0x00、0x57、0x56、 0x5F、
0x31、0x35、0x5F、0x30、0x5F、 0x48、0x34、0x31、0x0A、0x20、 0x00、0x00、0x00、0xFE、0x00、 0x54、
0x45、0x53、0x54、0x45、0x32、 0x30、0x32、0x33、0x30、0x37、 0x31、0x37、0x00、0x00、0x00、 0x10、
0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0xC0、