This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:TIC10024未获得正确的比较器状态

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251237/tic10024-q1-tic10024-not-getting-proper-comparator-status

器件型号:TIC10024-Q1

您好!  

我们使用的是 连接了24个输入的 TIC10024。 我们在以下配置中读取比较器状态。  

读取器件 ID: 
MOSI -> 0x2000000
MISO -> 0x241

读取 INT_STAT_READ
MOSI -> 0x4000000
MISO -> 0x1
读取 in_comp_read 
MOSI -> 0x0A000001
MISO -> 0x1
写入 IN_ENABLE 
MOSI -> 0xB7FFFFFE
MISO -> 0x1FFFFFF
读取 in_comp_read 
MOSI -> 0x0A000001
MISO -> 0x1

使用上述配置和其他默认值、IN0 - IN23配置为电流源。
而且在 IN0-IN23引脚上没有连接输入的情况下、IN_STAT_COMP (INC_0- INC23)位应设置为1?、但我们将所有位读取为0。

您能更正我们的理解吗?或者让我们知道我们在配置上遗漏了任何内容吗?

此致、
马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    是否在 CONFIG 寄存器中设置了触发位?  在触发器位设置为"1"之前、器件不会开始监控输入。

    此致、

    乔纳森