This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:MIPI DSI 至 FPD Link3

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1244763/sn65dsi86-mipi-dsi-to-fpd-link3

器件型号:SN65DSI86
主题中讨论的其他器件:DS90UB947-Q1

您好

请帮助建议将 mipi DSI 更改为 FPD Link3的 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 DSI83/84/85与 DS90UB947-Q1配合使用作为一个可能的解决方案。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    TI 网站上有解决方案、您有什么建议吗? 他的建议与您的建议有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望通过经济高效的50Ω Ω 单端同轴电缆或100Ω Ω 差分屏蔽双绞线(STP)和屏蔽双绞线(STQ)电缆传输串行流、则可以使用上述解决方案。

    我提供的解决方案是通过 LVDS 接口驱动信号。

    谢谢

    大卫