This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:DP83825I:通过 RMII 发送帧、在100BaseTX 模式下禁用扰频器

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253407/dp83825i-dp83825i-send-frames-via-rmii-with-scrambler-disabled-in-100basetx-mode

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件:DP83825

您好!

是否可以在发送方向禁用100BaseTX 中的扰频器?

我想通过 RMII 发送帧、并想查看 TXEN 上升与 MDI 上第一个/J/K 符号之间的关系。

是否有办法可以通过 DP83825做到这一点?

谢谢、此致、

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    寄存器11h (PHYSCR)、位11可帮助绕过扰频器。 这是唯一可用的选项。

    此致、
    拉胡尔