This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM:修订版1和修订版3之间的偏差

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253660/dp83869hm-dp83869hm-deviation-between-rev-1-and-rev-3

器件型号:DP83869HM

您好、TI 团队:

我们将在修订版修订版1和修订版3中以铜缆和光纤之间的介质转换模式使用 DP83869HM。
在第一个应用中、根据数据表"SNLS614 "、DP83869HM 版本1 A –2018年12月"。
在第二个应用中、根据数据表"SNLS614 "、配置 DP83869HM 版本3 B –2022年12月"。

在应用程序(1)中、PHY 标识符寄存器2读取 A0F 1
在应用程序(2)中、PHY 标识符寄存器2读取 A0F 3

DP83869HM μ´s 一侧连接到开关引擎(铜侧)、另一侧连接到光收发器(光纤侧)。 对于光纤侧的链路(LNK)和活动(ACT)状态指示、我们在低电平有效模式下使用了两个 LED (LNK 连接到引脚46、ACT 连接到引脚45)。 在寄存器 LEDS_CFG1和 LEDS_CFG2中正确地配置了两个 LED。

我们在同一用例中检测到两个 DP83869HM 版本之间存在偏差。
当目标端口(传输以太网帧)未插入光缆时、操作便会开始:

  • 在应用(1)中、LED ACT 闪烁8次并永久关闭。
  • 在应用(2)中、LED ACT 将永久闪烁。
    只有在连接和断开光纤电缆后、ACT LED 才会像应用(1)中那样永久关闭。

未插入光纤电缆时、寄存器将读取以下值:
基本模式状态寄存器(1h):  7949h
MC_LINK_LOSS (1ECh):  1FFCh
光纤状态寄存器:  6149h

 DP83869HM 修订版3是否有 与 DP83869HM  修订版1中所示相同的行为(通常预期的情况)配置?

此致、
安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    请允许我复查您的意见并联系您。

    此致、
    拉胡尔