大家好、
客户报告了错误的问题 校验和值 同时使用 DS90UB940NT-Q1解串器进行传输。 我需要验证退回的器件的故障。
- 我们是否可以使用 DS90UB940插座板和 DS90UB949 EVM 检测故障?
- 哪个寄存器负责校验和值?
- 如何读取 HDCP_STS 寄存器?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户报告了错误的问题 校验和值 同时使用 DS90UB940NT-Q1解串器进行传输。 我需要验证退回的器件的故障。
谢谢。
尊敬的 Mohannad:
他们希望检测到什么故障? 不同的错误状态和寄存器可用于检测错误或 FPD-Link 数据丢失。
您实际上指的是什么校验和? UB 器件不能使用 HDCP、而 UH 器件能够使用 HDCP。
如果显示 DS90UH940N、请参阅 RGB_CHKSUM_ERR 的 HDCP_STS 寄存器(0x4h)。
如果您使用的是 DS90UH949、则需要 查看您要查找的校验和、例如配置、EDID、音频、音频视频或 RBG 视频行。
此致!
约什
Josh、您好、感谢您的答复。
在将显示的图片/视频与 UB940的参考进行比较时、客户报告了不正确的校验和值。
我当前正在查找有关可用于验证数据完整性的寄存器的信息。 UB940器件的数据表指示在 HDCP_STS 寄存器中报告了校验和故障。 不过、正如您所提到的、该寄存器仅适用于 UH940器件(HDCP 功能)。 因此、我正在尝试确定可用于识别 UB940器件的此错误的特定寄存器。