This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:是否有用于"DP83869HMRGZR&quot 的 IBIS-AMI 模型?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253282/dp83869hm-is-there-an-ibis-ami-model-for-dp83869hmrgzr

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

您好、专家!

我正在使用 DP83869HM 对 SGMII 进行 SI 分析。


目前、我使用产品页面上显示的 IBIS 模型。
另一方面、我需要为 DP83869HM 使用 IBIS-AMI 模型、因为相反的器件(FPGA)是 IBIS-AMI 模型。

谢谢、此致、

尾崎真吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinigo:

    我们没有用于 DP83869的 IBIS-AMI 模型、我们只有 DP83869产品页上提供的 IBIS 模型。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rahul!