This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:规格中出现意外的低电平

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9406
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254292/tca9406-unexpected-low-level-in-the-specification

器件型号:TCA9406

本规范中定义了 TCA9406、其输入低电平为0.15V。

当其它的 I²C 器件用例如0.4V 定义它们的输出低电平电压时、I²C Ω 总线应该如何在这样一个低输入电平值下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9406是模拟开关、不具有开关阈值。 这个值只用于确定开关上的压降(VOL−VIL)。 在具有两个器件 A 和 B 的 I²C 总线中、您将具有限制 VOL (A)≤VIL (B)。 然后、TCA9406添加了一个偏移、您具有 VOL (A)+(VOL (TCA)≤VIL (TCA))−VIL (B)限制。

    请参阅 [常见问题解答]为什么 TXS01xx VIH/VIL 规格如此严格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如克莱门先生指出的、该设备在技术上不要求电压为0.15V 才能 通过低电平信号。  

    正如您所指出的、I2C 器件具有0.4V 的输出 (这是 I2C 标准提供的一项规范、该规范将电流设置为最大3mA、以实现0.4V 的最大输出、这也意味着 I2C 输出驱动器的最大 Ron 应为133欧姆、但它应该更小)。 该0.15V 建议规格尝试在另一侧以0.4V 的输出电压为目标。 正如克莱门先生所说、这是一个模拟开关、因此另一端的输出电压是输入电压加上器件的 Ron 乘以流经器件的电流、因此输出电压始终较大。 数据表尝试在电流为1mA 时使器件电压达到0.4V (数据表中的 VolA/B 规格)。

    -鲍比