This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S311:使用 SBU 引脚保护 CC

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4S311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256454/tpd4s311-use-sbu-pin-to-protect-cc

器件型号:TPD4S311

您好、专家:

我的客户计划使用 一个 TPD4S311来保护两个 PD CC 引脚。 我画如下方框图、可行吗? 是否有副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    从技术角度而言、如果不使用电池电量耗尽模式、这是可能的。 但是、不建议这样做。

    这是因为 TPD4S311上 CC 和 SBU 引脚的电气容差不同、这意味着对于连接到 CC 的 CC 线路和连接到 SBU 的 CC 线路、将提供不同的保护级别。

    此外、SBU 引脚没有无电电池 Rd 下拉电阻器。 无电电池 RD 下拉电阻可让无电电池充电与高压 OVP 保护同时进行。 当使用 TPD 器件来保护 CC 线路时、PD 控制器中集成的 Rd 电阻器在电池电量耗尽模式下通过 TPD 器件上的 OVP 开关进行隔离、以实现保护。 CC 和 SBU 路径上都有此 OVP 开关。 这意味着在电池电量耗尽模式下、连接到 SBU 引脚的 CC 线路上不会出现 Rd、因此在电池电量耗尽模式下不会灌入。  

    如果需要电池电量耗尽模式、则不会为将 CC 线连接到 TPD 器件的 SBU 引脚的端口进行类型 C 连接、因为没有 Rd。

    此致!

    亚历克斯