This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP (支持类型 C)到 MIPI

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257741/dp-support-type-c-to-mipi

主题中讨论的其他器件:TUSB1064

大家好、TI 团队,

客户正在寻找 MIPI 芯片的 DP (支持 C 型)、需要4K90HZ 分辨率支持,请帮助推荐合适的 PN、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是4k90Hz DP1.4 8.1Gbps 吗? 对于 Type-C、如果 TPS6598x PD 控制器的 DP 数据速率为8.1Gbps、则可以使用 TUSB1064。 但遗憾的是、我们的产品系列中没有 DP 到 MIPI 解决方案。

    谢谢

    大卫