请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EP 您好!
我正在计划将 DP83848-PHY 用于我的项目、我想了解有关该 EP 功能的更多详细信息。
到目前为止,我明白运行 BIST ,应该遵循以下步骤,由于这篇文章: DP83848I : PHY -测试与 BIST 模式:
- 通过将 BMCR 寄存器的环回位设置为1、启用环回模式(在本例中、我希望使用内部环回模式)
- (可选)将 PHYCR 中的位 PSR_15设置为使用15位伪随机序列、而不是默认的9位序列
- 通过将 PHYCR 寄存器的 BIST_START 位设置为1来启动 BIST
- 通过读取 PHYCR 的 BIST_STATUS 位来读取结果、以检查它是1 (通过)还是0 (失败)
我的问题如下:
- DP83848-BIST 何时和如何指示 EP 已结束?
数据表指定:" BIST 的通过/失败状态存储在 PHYCR 寄存器的 BIST 状态位中。 状态位默认为0 (BIST 失败)、将在成功比较时转换。"。
BIST 状态位会在什么条件下从0转换为1? - 自协商应该在 BIST 之前还是之后执行?
- 什么是"发送 VOD 测试"?
提前感谢您。
此致、
卢多维奇