请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLK10232 我在我们的一个设计中使用了 TLK10232。 TI 网站上提供了器件的 Mentor 图形贴花。 遗憾的是、它们不能导入到我版本的具有集成库的 Mentor Graphics vx.2.8中。 我需要的是一张包含建议焊盘尺寸和阻焊层开口的 PCB 封装图纸。 请提供此值或一个指向我可以找到它的位置的指针。
谢谢!
迈克·尼茨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
还可以 能够反复操作并将贴图导入到"焊盘布局"中。 贴图中显示的焊盘尺寸为0.7mm 直径、是否有人能确认这是正确的? 我提出这个问题的原因是、电路板制造厂说、焊盘尺寸通常应该大约是焊球尺寸的80%。 在本例中、焊球尺寸为0.6mm (标称值)。 这会使焊盘尺寸为0.48mm。 与从 TI 网站下载的贴图中的0.7mm 明显不同。 有人能确认此器件的焊盘尺寸是否正确吗?
谢谢!
迈克·尼茨