This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:使用 DS160PR810XJXR 进行 TI Re 驱动器极性交换

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1260012/ds160pr810-ti-re-driver-polarity-swap-with-ds160pr810njxr

器件型号:DS160PR810

大家好、

我的客户有一个使用我们的转接驱动器的项目 (P/N:DS160PR810XJXR)、有几个问题想要咨询您

由于布局放置方式、客户需要交换 PCIe 极性。

 他们希望与您协商以下类型的情况。

  • 输入和输出侧交换极性如图1所示。
  • 仅交换转接驱动器输入侧和输出侧的极性、如图2所示。 ?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    该器件不知道 P 和 N 线的极性。 图1中的方法(RX 侧和 TX 侧的反极性)很简单、不应该有任何问题、因为 P 线不会成为 N 线、反之亦然。 如果接收器计算 P - N、看起来仍然与正常情况相同。

    图2中的方法(仅在 TX 侧反极性)将使通道的极性反相、因此接收器计算出的差分 P - N 信号将与正常情况反相。 我进行了一些读取、接收器的 PCIe 规格允许在链路训练过程中检测到这种反转并进行补偿。 如果您的接收器与 PCIe 兼容、这个方法应该仍然有效、但是总的来说、我建议使用第一种方法、这是因为它应该不需要任何校正、并且可能出现问题的地方更少。

    此致!

    Evan Su