请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB321 主题中讨论的其他器件: TUSB320
您好!
我的客户需要提供<15W 的功率、该端口仅为小加密狗供电、不会从 USB-C 端口接受任何功率。
USB-C 端口将支持一些功能:
- 至少用作系统编程和调试的 UFP、可能还充当 USB 音频
- 用作 DFP、用于以太网和音频加密狗等有源附件、并为其提供少量电力。
无论是哪种方式、这都会是一个对成本非常敏感的应用、需要通过 USB PD 控制器来处理角色交换。
我们正在考虑为该应用使用 TUSB321 (或320)。 您能确认我们的配置正确吗? 以下是我们对其的理解方式:
- 客户的 SoC 有一个 USB 2.0 OTG 端口、想同时用于主机和设备角色、因此他们认为应该通过保持端口引脚 NC 将其置于 DRP 模式。
- TUSB321 ID 引脚输出可用于打开 VBUS 电源、并通知 SoC OTG_ID 引脚它应该担任主机角色
- 他们还可以连接 SoC 的 OTG_VBUS 引脚来监控它、但我不确定是否有 TUSB321处理它时所需的情况。
您能告诉我们应该考虑在此处使用 TUSB320或321吗?
这是如何在应用中使用它吗?
谢谢。
萨尔