This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:100Base-T1 PoE 兼容性

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC813R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264557/dp83tc813r-q1-100base-t1-poe-compatibility

器件型号:DP83TC813R-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TC811

您好!

DP83TC813R-Q1是否支持 PoE? 我可以知道是否有支持 POE 的 T1 PHY 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    以太网供电(PoE)通常是指10Base-T 或100Base-TX 系统通过标准4线对以太网电缆中的一条未使用的双绞线传输电力。 您是否想问、汽车单根双绞线 PHY 是否可与标准以太网电缆一起使用、是否要将3个未使用的双绞线中的一个用于供电?  或者您是否在指数据线供电(PoDL)、其中通过与数据相同的单根双绞线电缆供电?

    您能否分享有关需要此信息的应用的更多信息?  

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户需要 PoDL 功能、它使用与数据相同的单根双绞线电缆供电。 请问它是否可以支持这个功能? 或者需要添加扩展电源电路?

    他们希望使用此功能向汽车后置摄像头模块(12V/PWM 500mA)供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    DP83TC813可支持 PoDL、没错。 您将需要添加必要的电源电路。

    请参阅有关 PoDL 的以下资源:

    https://www.ti.com/lit/an/snvaa25a/snvaa25a.pdf?ts = 1693603951001&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ieee802.org/802_tutorials/2015-11/PoDL_tutorial_1115.pdf

    以下是采用 DP83TC811和 PoDL 的参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-010076

    谢谢。

    大卫