主题中讨论的其他器件: DP83869
一位客户报告了我们的铜缆与光纤介质转换器存在问题。 它与已启用下一页支持的设备可靠链接、但与禁用此支持的设备不链接:
我们的一台 Dell 3660 PC 与 Intel NIC 存在相同的问题。 我们也有一本 Panasonic ticked 书与双网卡(一个 Intel 网卡、一个 Broadcom)。 看来所有问题都与英特尔网络驱动程序有关。 (Dell 3660、Getac S410G2、Getac S410G3、Getac G4100G4)。 在 toughbook 上、
使用 Intel 网卡时、无法正常工作、请将电缆移至同一笔记本电脑上的 Broadcom 网卡、工作正常。 尝试过很少的其他 dongle 和戴尔坞站、均使用 Realtek USB 驱动程序或 AXIS、到目前为止工作效率为100%。 我们刚刚遇到的一件事是、如果在插入 OM1G 的情况下重新启动系统、我们将获得 E-link;拔下铜线等、然后将
它回到 OM1G。 链接。 如果我们对 OM1G 进行下电上电并将其插入、则不使用 E-Link。 需要重启笔记本电脑。 运行最新的 Intel 驱动程序。
如果笔记本电脑已通电并已插入 OMG1G、则只有在重新启动设备后才会获得链接。 如果您
拔下以太网电缆并重新插入、e-link 将立即恢复。 但是、如果 OM1G 已断电、则笔记本电脑
需要重新启动。
以下是器件连接到无法链接的笔记本电脑时的寄存器转储:
可以看出、寄存器6的位3 (ANERR)为零。 我们怀疑这是自协商问题的原因。
这是配置和状态输出。
是否有办法解决这个问题?
此处报告了类似的问题:
support.xilinx.com/.../ti-dp83867-autonegotiation-problem
此致、
戴夫