请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UH948-Q1EVM 主题中讨论的其他器件: DS90UH949-Q1EVM
您好!
我正在尝试 将 DS90UH948-Q1EVM 图形发生器输出到显示器、但看不到输出。 我已经遵循了用户指南中概述的设置参数。 我也在 DS90UH949-Q1EVM 上尝试了相同的操作、但运气不好。 我已附上了连接到948时所用的两块板的图片和设置。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试 将 DS90UH948-Q1EVM 图形发生器输出到显示器、但看不到输出。 我已经遵循了用户指南中概述的设置参数。 我也在 DS90UH949-Q1EVM 上尝试了相同的操作、但运气不好。 我已附上了连接到948时所用的两块板的图片和设置。
Bruce、您好!
感谢您提供的与此问题相关的所有支持材料。
我想确认以下几点:
948正在尝试向949发送图形生成,然后将其发送到通过 HDMI 连接的显示器,在"视频控制"下单击"应用"后,显示器将显示无输出或活动?
并且您已经尝试过以下操作:
-更改 图形发生器控制 V2下的图形并应用,
-启用生成器和色条复选框并应用?
请告诉我这些行动的结果和我对情况的理解、因为我正在自行检查这些设置。
此致!
米格尔