This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:VQFN 封装

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265905/tusb1002a-vqfn-package

器件型号:TUSB1002A

您好!

在数据表中 TUSB1002A 的 VQFN 封装(RGE)图片中、可以看到外部暴露的金属。 我想确认一下这些是否是真正的金属。

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田山

    请允许我检查一下、然后再给您解答。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田山

    我确认了 封装上的金属暴露在外。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QFN 布局指南》应用报告 包含 DRB 8封装的 X 射线:

    这些裸露金属块是引线框的一部分、是在制造过程中将引线框固定到位所必需的。

    引线框、如散热焊盘、通常连接到 GND (或运算放大器的负电源)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    谢谢。 然后、我还有一些其他问题。

    • 这些暴露的金属在内部连接到哪个电压?
    • 这些裸露金属的尺寸是多少?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田山

    我真的不知道这两个问题的答案。 裸露的金属未连接到 PCB 板上的任何东西、因此在我看来、这是一个无关的情况。

    谢谢

    大卫