请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI83-Q1 您好、TI 专家。
对于 SN65DSI83-Q1、我看到 它符合 AEC-Q100标准、具有以下结果:–器件温度等级2: –40°C 更改为+105°C 环境工作温度。
但在 6.3建议运行条件中、我看到最高外壳温度为92.2°、 它远低于 SN65DSI83-Q1可能支持的105°C 环境运行温度、您能否解释一下外壳温度为何低于 环境运行温度? 根据我的理解、外壳温度应该高于环境温度、对吧?