This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:为器件型号 SN75LVCP600S 申请 IBIS-AMI 模型

Guru**** 695110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600S, DS64BR111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266482/sn75lvcp600s-requesting-for-ibis-ami-model-for-partnumber-sn75lvcp600s

器件型号:SN75LVCP600S
主题中讨论的其他器件: DS64BR111

团队、您好!

  • 我使用的是数据速率为6Gbps 的 SATA 接口。 在 TI 门户中、我能够获得 HSpice 模型。 因为我使用 HyperLynx 工具进行仿真。 HSpice 模型不支持。 是否可以为  SN75LVCP600S 器件型号获取 IBIS-AMI 模型。
  • 如果不是、则有任何同等的能力。
  • 对于 SATA 转接驱动器、还需要眼罩性能副计。
  • 是否有任何适用于  SN75LVCP600S 的测试用例仿真文档可供参考。

请建议如何在 HyperLynx 工具中对转接驱动器进行建模、

此致、

哈里普利亚 S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 请考虑 DS64BR111。 我们为此器件提供了 IBIS-AMI 文件、它可用于 SAT3。

    2)。 DS64BR111 IBIS-AMI 模型包含案例分析和用户指南。

    请向我发送朋友申请、包括您的公司电子邮件地址。 我们可以提供对 DS64BR111 IBIS-AMI 模型的访问权限。

    此致、Nasser