This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:重定时器 IC 将导致 LP->HS A peak 和 HS->LP A bit flip

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1267501/sn65dphy440ss-the-retimer-ic-will-cause-the-lp---hs-a-peak-and-hs---lp-a-bit-flip

器件型号:SN65DPHY440SS

当我们使用重定时器驱动摄像机 MIPI 信号时,DB 输出将有峰值,如捕获所示:但当摄像机传感器直接连接到 SOC 时,它没有。

"">e2e.ti.com/.../3051.capture1.png">

当 HS 退出至 LP 时、THS-SKIP 窗口会出现位翻转。

它们是由 IC 设计缺陷还是设计 原则造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是在特定的通道上还是在所有通道上发生?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况发生在所有通道上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    示波器波形看起来是单端测量、可以 执行差分测量吗? DPHY440输入端下降、如下所示。 取决于 dip 的阈值、我想知道 DPHY440是否会将 dip 视为有效开关、这就是您在输出端看到位翻转的原因。  

    对于峰值问题、您是否发现了任何功能问题?

    谢谢

    大卫