This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:DP1.4/DP2.0 2:1多路复用器

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412, SN75LVPE5421, HD3SS214, SN75LVPE5412, TS3A5223
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1267403/hd3ss214-dp1-4-dp2-0-2-1-mux

器件型号:HD3SS214
主题中讨论的其他器件: SN75LVPE5412、TMUXHS4412 、SN75LVPE5421、 TS3A5223

您好!

1.对于 DP1.4 2:1多路复用器、除了  HD3SS214、TI 还有其他更好的建议吗?

2.客户回复 HD3SS214似乎很难布局,是否有任何文档可以参考?

3.对于 DP2.0 2:1多路复用器、TI 是否有可开发的产品? 请发送至当地的 FAE KO, Zoe 和我 Jeff YC Yang 。

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再问一个问题、因为我 对高速信号不熟悉。

    对于这种 高速接口应用、 使用类似 HD3SS214的开关时、是否可以评估 DP1.4信号衰减?

    还是仅检测实际产品是否需要转接驱动器或重定时器?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    我正在审查您的问题、并会尽快答复。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    1.请查看此设备: www.ti.com/.../TS3DV642。

    2.我会以私人信息的形式发送给您。

    3.  -对于转接驱动器加解复用器、请使用 SN75LVPE5412、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75lvpe5412.pdf

       -仅对于无源去复用、请使用 TMUXHS4412、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmuxhs4412.pdf

    4.终端应用是什么? 有关  HD3SS214的信号完整性问题、请参阅6.8典型特性。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    对于 item2、请帮助通过 私人消息发送给我。

    对于项目3、SN75LVPE5412是否正常用于 PCIe 第5代应用。 它是否有参考设计或文档可以参考?

    对于2合1输出应用、我应该使用 SN75LVPE5421吗?

    对于项目4,它是 KVM 对接。 我将通过 私人消息向您发送方框图。

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    再问一个问题、我发现  SN75LVPE5421只有4通道多路复用器开关 、对于 AUX_CH (p)和 AUX_CH)n(似乎没有任何 swtick 可以支持?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    对于 item2,请通过 私人消息帮助发送我。

    我已经把这封信发送给你们了。

    对于项目3,SN75LVPE5412是否能正常使用 PCIe gen5应用。 它是否有参考设计或文档可以参考?

    您是否在寻找与 HD3SS214多路复用器相同的文档?

    而对于2合1输出应用程序,我应该使用 SN75LVPE5421吗?

    请参阅数据表的第1页、其中显示了2:1和1:2多路信号分离器或多路复用器应用用例。

    另一个问题,我发现  SN75LVPE5421只有4通道多路复用器开关,用于 AUX_CH(p)和 AUX_CH (n)似乎没有 swtich 可以支持?

    请参阅第8.2.2节"适用于高速接口的协议无关型线性转接驱动器"。 本节介绍了如何满足您对通过单独的双向开关或 数据表示例中使用的 TS3A5223支持 AUX 的需求。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    非常感谢您的帮助。 如果有进一步的问题、我会告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来不错。