请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB941AS-Q1 嗨、团队,
TI FPDLINK III 的线缆可以支持多长时间?
我认为、无论电缆多长、只要两端的参数都满足通道规格的要求。 客户也了解这一理论。
但是、我 和客户仍然想知道 FPDLINK III 最长的电缆线路能够在全球范围内达到多少米? 或者、我们是否有相关的电缆长度数据?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、团队,
TI FPDLINK III 的线缆可以支持多长时间?
我认为、无论电缆多长、只要两端的参数都满足通道规格的要求。 客户也了解这一理论。
但是、我 和客户仍然想知道 FPDLINK III 最长的电缆线路能够在全球范围内达到多少米? 或者、我们是否有相关的电缆长度数据?
嗨、Alan:
这实际上取决于 FPD 速率和电缆损耗、而且连接器类型也起着重要作用(连接器的关键特性是具有强大的阻抗连续性和低损耗。 此外、在汽车应用中、通常选择连接器来确保优异的振动性能、避免意外断开连接。) 这里没有一个答案适合所有类型的解决方案。 FPD-Link 的通道要求可在 NDA 下提供、因此如果您想讨论此问题、请向我发送一条专用的 E2E 消息。 FPD-Link 的要点是 SER/DES 之间的全通道 s 参数(插入损耗、回波损耗、串扰)必须满足 FPD 通道规范、该规范包括两侧的 PCB、电缆和中间的连接器。
此致、
Fadi A.