请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UH941AS-Q1 GPIO0和 GPIO1在 GPIO 寄存器中置1、端口0映射成功、但端口1映射失败、原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
GPIO0和 GPIO1在 GPIO 寄存器中置1、端口0映射成功、但端口1映射失败、原因是什么?
尊敬的 Tecman:
它似乎是您之前的主题之后的主题。 请仔细阅读应用手册和常见问题解答。 (常见问题解答链接)
此外、请参阅此有关您的主题的 E2E 主题。
如果在学习该常见问题解答和 E2E 主题后需要进一步的帮助、我们可以更深入地了解一下。
此致!
约什