我在 RMII 背对背中继器应用程序方面遇到问题、我正在尝试对其进行调试。
我正在尝试检查 PHY 是否识别 RX_DV 引导(读取 SOR1和 SOR2寄存器)、但数据表似乎没有帮助、我想得到澄清。
表88 (SOR1)列出了 CRS_DV/RX_DV 位、但它被描述为保留。 表89 (SOR2)列出了 CRS_DV_VS_RX_DV、但没有任何说明(并且不同引导引脚之间物理引导状态和位状态之间的关系不一致)。 DP83826的数据表中描述了针对 RX_DV/背对背中继器模式将相似位设置为1、但总的来说、此 PHY 寄存器看起来不同。 这些位中的任何位(来自 SOR1或 SOR2)对于 DP83825I 是否有意义?
整体 DP83825I 数据表似乎已过时-其上次更新时间为2019年8月、而 DP83826于2022年11月更新。