This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I VDDIO 是否可以在2.5V 下运行?

Guru**** 1461130 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272746/can-dp83826i-vddio-run-at-2-5v

器件型号:DP83826I

DP83826I 是否会在2.5V 的 VDDIO 下运行?

我们需要将其连接到2.5V 逻辑、如果我们可以避免、则不希望使用电平转换器。  DP83826I 的输入正常、但在3.3V VDDIO 下、DP82826I 可以过驱动 MAC 2.5V 输入。

数据表指定器件为1.8V 和3.3V。  

'DP83826内的自动电源配置可实现 VDDIO 电源的任意组合、而无需额外的配置设置。' 摘自数据表第9.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    DP83826不支持2.5V 的 VDDIO。

    如果需要2.5V 支持、我建议使用 DP83822。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    感谢您的快速响应。  DP83822适合我们的应用。

    此致、
    戈登