你好、947是否支持 LVDS 的第二个时钟(通常固定在 D6+和 D7-之间)? 如果不是、具有双 LVDS 通道的显示是否会继续工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、947是否支持 LVDS 的第二个时钟(通常固定在 D6+和 D7-之间)? 如果不是、具有双 LVDS 通道的显示是否会继续工作?
947开关放置不正确。 但是、在解决该问题后、仍会出现同样的问题。 使用948 Patgen 时、初始的外部时钟设置会导致与以前类似的问题、其中屏幕上会出现4幅图像。 将其更改为内部1080p 60Hz 设置会产生预期的图像。 947 patgen 上出现了同样的问题,初始设置似乎导致了同样的4图像问题,然后通过进入内部时钟解决了这一问题。
以下设置创建了正确的显示。
以下设置创建了有问题的显示
Josh、您好!
我们尝试使用此屏幕、我也附上了数据表。 有一点很有趣、那就是图像在不通过串行器/解串器连接的情况下看起来没有问题、可以直接从源连接到通过 LVDS 显示。
e2e.ti.com/.../G185HAN01.1_5F00_Final_5F00_Ver0.5_5F00_20190926_5F00_202003204778-_2800_1_2900_.pdf
Bruce、您好!
内部时序或带 外部时钟的内部时序由数据表中的控制寄存器启用。 此外、请参阅应用手册: 探索 FPDLink III IVI 器件的内部测试图形生成特性(SNLA132)。
此致!
约什