我们正在设计采用 UB940的电路板、以便与 UB947或 UB927配对、从而将 CSI2信号输出到下游 IC。 虽然 UB940评估板在与同一源器件配对时可以提供输出、但我们的电路板不会产生任何有效的波形。 请帮助查看下面链接的原理图、以了解是否 有任何错误。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在设计采用 UB940的电路板、以便与 UB947或 UB927配对、从而将 CSI2信号输出到下游 IC。 虽然 UB940评估板在与同一源器件配对时可以提供输出、但我们的电路板不会产生任何有效的波形。 请帮助查看下面链接的原理图、以了解是否 有任何错误。 谢谢你。
尊敬的 Wei:
FPD-Link 信号和器件的连接器是否位于同一层? 从这些图像中很难分辨。 如果是通孔连接器、则会导致残桩。 解决此问题的一种方法是使用过孔将 FPD-Link 布线连接到底层、并连接到底层的连接器。
请确保 FPD-Link 布线长度匹配、具体取决于数据表中的规格。
请确保 CSI 布线长度匹配、从而满足 MIPI 指南要求。
此外、当出现黑屏时、您能否确认 SER 和 DES 之间是否锁定? 您是否可以提供940的寄存器转储?
此致、
本