This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR241:I/O 扩展器

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UR124, DS90UR241
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276422/ds90ur241-i-o-extender

器件型号:DS90UR241
主题中讨论的其他器件:DS90UR124

您好,先生

 

由于 FPGA IO 不足、我们当前需要使用一组输出和输入来分别驱动两组以上的 DS90UR241/DS90UR124。 原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用更多像这样的缓冲器。

    您的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何延时时间问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在43 MHz 中、一个位的长度为23ns、所以缓冲器的传播延迟也许不足以引入问题。 但要最大程度地减小偏差、请通过同一缓冲器运行时钟信号。

    ('240是逆变器;'244是缓冲器。)