请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1162-Q1 您好!
我们使用本地唤醒引脚来启用 LDO。 在我们的例子中、在将 Vsup 作为12V 施加后、INH 引脚变为高电平、从而导通 LDO。 在不应用唤醒信号的情况下、INH 会变为高电平。
我们希望该设计在应用 Vsup 和 CAN_WAKE up (12V 信号)时、仅 INH 引脚应变为高电平、否则应保持低电平。
PFA 添加原理图供参考。 请建议如何操作。
-sk