This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1451:关于电气特性和开关特性

Guru**** 1154020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276333/thvd1451-regarding-to-the-electrical-characteristics-and-switching-characteristics

器件型号:THVD1451

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。

客户正在考虑在 Vcc:3.3V 时使用此器件、但数据表中未列出 Vcc:3.3V 时的7.7电气特性和7.8开关特性。 请您提供这些信息吗?

此致、

马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型值是在5V 下测量的。最小值和最大值保证为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    典型值适用于5V、如果在3.3V 下使用器件、您将看到比典型值略差的性能、但它仍受整个温度范围内最小值/最大值条件的限制。  

    最终、无论设计功能如何、客户都应按照最小/最大条件进行设计。 使用最小/最大值进行设计、尤其是在3.3V 电源下。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、Parker、

    我懂了。 感谢您的支持。

    此致、

    马萨