Other Parts Discussed in Thread: TVS3300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TVS3300 大家好!
我想知道 TVS3300的配置。
根据 TVS3300应用手册中的图12 (-20mA 电流环路)、肖特基二极管(D0)位于此处。

如果我想将两个 TVS3300用于双向配置、是否需要像 D0这样的肖特基二极管?
此致、
亮介
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rysuke:
此处肖特基二极管的目的是防止器件后面的 IC 上出现反向电压累积。 这是为了在图中的导线反接时防止反向电流流动。 如果不存在反向线事件的危险、则无需包含该肖特基二极管。
如果您要查找更多信息、请查看此主题: (1) TVS3300:为何在数据表的图15中使用肖特基二极管? 为什么不使用齐纳二极管? -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛
如果您有任何其他问题、敬请告知!
此致、
J·普拉盛