This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:阻止 DoS 攻击的功能

Guru**** 2949580 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274723/dp83867ir-feature-of-blocking-dos-attack

器件型号:DP83867IR

您好!

我的客户考虑使用 DP83867IR 阻止其系统上的 DoS 攻击。   DP83867IR 是否具有阻止 DoS 攻击的任何功能?   您能告诉我们吗?

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 PHY 收发器在电气层面工作、不关心数据包的内容。

    任何过滤都是由连接到*MII 接口另一端的以太网控制器完成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens-san,

    DP83867是否有任何有用的寄存器来阻止 DOS 攻击?   例如、当有多个接收帧到来时、置位、当内部 FIFO 满时、置位等。   欢迎提供任何信息。   请告知我们。

    谢谢、此致、
    服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San,

    由于以太网 PHY 负责物理层、因此它只转换模拟信号并发送到数字接口。 帧过滤必须由 SoC 或连接到 MII 接口上 PHY 的任何控制器处理。

    此致、
    拉胡尔