This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:我们需要替换 IP101GA

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277928/dp83825i-we-need-to-replace-ip101ga

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件:DP83825

您好、先生/女士:

我们的竞争对手是 IP101GA。

请提供建议、哪种解决方案可以更好地替代 IP101GA。

https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/IC-Plus-IP101GR_C79324.pdf

如果可能、请为我们提供简单的比较表。

期待您的反馈。

非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    PHY 支持的所有功能均可在数据表的第1页上找到、这将是与竞争对手 PHY 进行比较的良好起点。

    我们还提供了 DP83825原理图检查清单、可帮助客户:

    DP83825_ Schematic_Design_Review_Checklist .xlsx 

    此致、
    拉胡尔