This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06-Q1:TPD1E10B06QDPYRQ1的 MTBF 和时基故障

Guru**** 1495795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274737/tpd1e10b06-q1-mtbf-and-fit-of-tpd1e10b06qdpyrq1

器件型号:TPD1E10B06-Q1

您好!

请分享 TPD1E10B06QDPYRQ1的 MTBF 和 FIT

以下链接不包含 TPD1E10B06QDPYRQ1、但包含一个用于 PTPD1E10B06QDPYRQ1的链接。 我想问这两者是否相同?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    我不确定 MTBF 和 FIT 是什么。 请告诉我、我可以回复您。  

    您使用哪个链接搜索我们的器件? 如果器件名称前面有"P"、则表示在器件正式发布之前进行预量产。 如果您发送了链接、我可以尝试进行更新、以包含您正在查找的器件。  

    此致、

    麦肯齐·艾克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie:

    我的客户需要 MTBF 和 FIT 数据、因此我将使用以下链接。

    www.ti.com/.../estimator.tsp

    但是、对于 TPD1E10B06QDPYRQ1、TI 未提供 MTBF 和 FIT 数据

    我注意到有相似的器件型号(PTPD1E10B06QDPYRQ1)、所以我想询问它们是否是相同的

    或者、您可以帮助为 TPD1E10B06QDPYRQ1提供 MTBF 和 FIT 数据吗?

    谢谢

    无敌尊崇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    我们不确定为什么仅显示预量产(PTPD1E10B06QDPYRQ1)。 我已提交此数据的请求、并将在收到回复后立即通知您。  

    此致、  

    麦肯齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie:

    有任何更新吗?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    仍在等待 TPD1E10B06QDPYRQ1上的回复。 我被告知、 PTPD1E10B06QDPYRQ1的 MTBF 和 FIT 应与 TPD1E10B06QDPYRQ1相同。  

    此致、  

    麦肯齐