This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:DP83TC811R-Q1链路问题

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279549/dp83tc811r-q1-dp83tc811r-q1-link-up-issue

器件型号:DP83TC811R-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TC811

您好、TI 专家!

我们的 DP83TC811R-Q1 有 一个链接问题。 当我们检查 LSR 寄存器0x0133时、bit_12 LinkStatus = 1、但 bit_0、1、2为零。  

该寄存器值所指示的剂量问题是什么? 如何找出根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    寄存器0x1显示的是什么? PHY 未链接时、表示 MDI 连接(位于 TRD_M 和 TRD_P 引脚)未正确连接到另一个器件或链路伙伴。

    我想详细了解您的设置:

    • 这是定制 电路板吗?
    • 您的 PHY 的链路伙伴是什么?您的一般系统设置是什么?
    • 您的设计中是否具有链路 LED? 显示链接吗?
    • 您能否提供寄存器0x0-0x1F?

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Melissa B ü,

    这是一个定制电路板、系统设置为:

    • DP83TC811设置为 100BASE-T1从 模式和自主模式。
    • PHY 的链路伙伴是 Marvell 的88Q2112。
    • 使用 DP83TC811的链路 LED、但不闪烁。

    到目前为止、我们已检查了以下 部分:

    • DP83TC811的电源和基准时钟、假设值
    • 应用硬件复位并检查 DP83TC811是否处于正常状态;

    设计原理图和 寄存器0x0-0x1F 值附在下面。

    e2e.ti.com/.../registers.txt

    e2e.ti.com/.../DP83TC811S.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    寄存器0x1似乎显示了 DP83TC811上的链接。 您是否使用正确的扩展寄存器写入来访问寄存器0x133? 这些是正确的步骤。

    • 写入0xD=0x1F
    • 写入0xE=0x133
    • 写入0xD=0x401F
    • 读取0xE

    Marvell 的88Q2112是否也显示了链接? 速度设置为多少? 是否禁用了自动协商? 它是否设置为正确的主/从模式?

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    DP83TC811断开时、MDI 正弦波形如下所示:

    数据信号似乎是由600kHz 载波模块化的。 连接后、 MDI 正弦波形如下所示:

    寄存器0x133值是 0x603a15f8,、即 bit_0、1、2为零:

     Marvell 的88Q2112设置为100Base-T1主模式、自动协商被禁用、但 LED 指示灯不闪烁、显示无链路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    只有一侧显示链路是奇怪的。  

    • 如何探测 MDI 信号、是否使用连接器两端的单端探头进行探测?
    • 您是否能够单独与811 (811 <-->811)建立链路?
    • Marvell 88Q2112是否也能与其自身连接?
    • 您的 CMC 和连接器部件号是什么?

    此致、

    梅利萨